This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:无 HDMI 输出、请帮助查看原理图。

Guru**** 2872290 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158, TS3DV642, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1528954/tdp158-no-hdmi-output-please-help-to-review-the-schematics

器件型号:TDP158
主题中讨论的其他器件: TS3DV642TMDS181

工具/软件:

你(们)好  

我设计了一个基于 TDP158 的主板、目前 DDC 协议在直接使用外部连接器时成功、但没有 HDMI 输出? 您是否可以帮助审核原理图?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 和 VDD 时序如下所示。  PRE、EQ1、EQ2、SLEW、TERM 为 NC。

    我添加了一个看门狗芯片来控制 OE 引脚。 延迟时间:210ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、它是一个重置电路芯片、而不是一个 wathdog。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能分享您的原理图吗? 监控器是否将 HPD_SNK 驱动为高电平?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、感谢您的支持。

    我已通过私人消息向您发送原理图、并更新了电源电路中的电容器以匹配电源时序。

    测试电路板时、PC 已识别显示器、因此 DDC 成功。

    但显示器显示未接收 HDMI 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    查看原理图,您在 — TS3DV642 - TS3DV642 - TDP158 信号路径中有一个 HDMI。 但 HDMI 是直流耦合信号、您必须在 TS3DV642 和 TDP158 输入的交流耦合电容器之间放置 50 Ω 至 3.3V 终端。  

    由于这是两个 HDMI 端口之间的连接、因此 DDC 总线上无需上拉电阻器。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 David 感谢您的支持、我更新了原理图、您的意思是这样吗?  

    顺便说一下、您是否对此应用有更好的芯片建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我添加 50 欧姆电阻、这对于另一条到 CPU 的路径是否合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果另一条路径是 CPU、则需要将 50 Ω 端接移动到 A 侧到 HDMI 输入多路复用器、因为 CPU 不需要 50 Ω 端接。 让我回顾一下最新的原理图、然后提供反馈意见。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我已向您发送了一封私人邮件。 没关系吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我在私信中提供了我的评论。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    我绘制了一个新的示意图、并通过私人消息发送给您。 您能帮助我们回顾一下吗?  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我在私信中提供了我的评论。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、感谢您的帮助。

    可以使用 TMDS181 的输入检测功能吗? 将其用于接收端应用时所处的状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、您可以使用 TMDS181 SIG_EN 功能。  SIG_EN 引脚启用信号检测电路、该电路在正常运行期间提供自动电源管理功能。 当输入端不存在有效信号时、器件将进入待机模式。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 David、

    最后我要确认的是关于 HDMI 2.1 接口电路。 它包含电容器和 MOSFET、并符合 HDMI 2.0 和 HDMI 1.4 标准。

    IF I 移除 MOSFET 和电阻器 在 HDMI 2.0 或 1.4 模式下工作、 TDP158 是否仍然可以正确接收 HDMI 信号?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    HDMI2.1 允许输出进行直流耦合或交流耦合、而 HDMI1.4/2.0 只允许输出进行直流耦合。 当 HDMI2.1 源是交流耦合的时、它仍需要满足直流耦合共模电压顺从性测试要求、因此采用端接加 MOSFET 来满足这种共模电压测试要求。

    但 DP158 是交流耦合输入、如果没有交流耦合电容器则无法正常工作。 它也不需要 MOSFET 的外部端接网络、因为它已在内部端接。

    谢谢

    David   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 David、我将 TDP158 用于 HDMI1.0/1.4/2.0 应用。 并移除终端网络。