This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041EVM:接口论坛

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A, TUSB8041A, TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1534911/tusb8041evm-interface-forum

器件型号:TUSB8041EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB8041、TUSB8041A、TUSB8042A

工具/软件:

最近、我正在研究与 TUSB8041 相关的设计。 如果有人能分享 TUSB8041EVM 的设计参考文档、我将不胜感激。 如果可能、我正在使用 Allegro 文件格式;但是、即使文件不是 Allegro 格式、我仍然可以导入这些文件、我对此非常感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    咸亨:

      我们 有 Allegro 格式。 请接受我的友谊请求。

      我建议使用版本器件、例如 TUSB8041A 或 TUSB8042A、它修复了 TUSB8041 中的一些勘误表。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian:

      感谢您的答复!我已接受友谊请求。

       我仍然处于早期设计阶段、我将考虑您使用 TUSB8041A 的建议。

       谢谢你。

    好极了

    LJK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请选中您的消息框。

    好极了

    Brian