This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSD36:最大 VBR

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TSD36

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1536653/tsd36-maximum-vbr

器件型号:TSD36

工具/软件:

您好的团队、

您能告诉我 VBR 的最大电压吗?
受保护器件的最大输入电压 额定值为 70V。
在这种情况下、我应该参考的参数是 Vclamp (max)= 67V 吗?
我不确定如何计算浪涌电流、但 应用是电机驱动器、因此我相信 IEC61800 可以 作为参考。

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    如果您正在尝试保护最大额定值为 70V 的下游器件、您要寻找的器件型号是 VCLAMP。 对于该器件、16A 时 TLP 的 VCLAMP 为 53V、7A 时浪涌的 VCLAMP 为 67V、因此在这两种情况下、TSD36 应该足够好。

    此致、

    Chris