This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD224:ESD224DQAR 替代

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD224, TPD4E02B04, ESD204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1535286/esd224-esd224dqar-replacement

器件型号:ESD224
主题中讨论的其他器件: TPD4E02B04、 ESD204

工具/软件:

您好、

。  ESD224DQAR  在 授权分销商上查找部件似乎非常困难。 延迟似乎是 12 周,至少。
您能否确认此器件 始终处于全面生产状态?

您是否知道它是否存在 TI 类似的器件、可以替换 ESD224?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pascal:

    ESD224 仍在生产中、但由于某些制造问题、存在一些短缺问题。

    如果您正在寻找类似器件、我推荐 ESD204 或 TPD4E02B04。 它们具有与 ESD224 相同的封装和工作电压、同时保持低电容。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您提供有关短缺的信息!

    不幸的是,您建议的部件并不完全兼容,因为它们没有安装在 ESD224 芯片中的串行电阻器:  

    根据数据表中的建议、我们尚未在引脚 1 和引脚 10 之间路由链路、例如:  

    如果你有其他建议(或任何可靠的延迟关于新生产的 ESD224 部分)让我知道!

    谢谢、

    Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pascal:

    遗憾的是、我们没有任何其他具有该内部连接的 DQA 器件。 我来检查 ESD224 的交货周期。 我们可能会在 12 周前在 TI.com 上提供该工具。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris、

    是的,请让我知道 ESD224 的可用性!

    祝您愉快、

    Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pascal:

    我仍在等待库存团队的回复。 我会让你知道,只要我听到他们。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好克里斯,好的,谢谢你的更新!

    美好的周末!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pascal:

    遗憾的是、您看到的 12 周电话号码似乎准确无误。 我想同时查询您的分销商和 TI.com、因为 TI.com 可能会更早提供器件。

    此致、

    Chris