This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:如何配置这些未使用的端口

Guru**** 2927040 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1531472/tusb2077a-how-to-configure-those-unused-ports

器件型号:TUSB2077A

工具/软件:

尊敬的 TI:

我们使用 TUSB2077A 设计 USB 集线器设计使用 5 个端口应该如何配置其余引脚(悬空,接地或拉取)包括 PWRON6OVRCUR6DP6、DM6、PWRON7、 OVRCUR7DP7、DM7期待您的答复,谢谢

此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好:

     您可以将未使用的端口和 PWRONx 引脚保持悬空,但  OVRCUR6/7 仍需要上拉。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian:

     我按照您的建议离开了未使用的引脚 (PWRON6  DP6 、DM6、 PWRON7、DP7   DM7) 悬空  OC 引脚 (OVRCUR6、OVRCUR7) 拉至高电平

     我们发现问题,正常使用的 5 个端口工作正常,一些样本(约 70%)弹出警告窗口“USB 设备识别“,怀疑这是由两个未使用的端口引起的,有没有办法解决这个警告?

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好:

     什么状态 是 PIN8? 您是否配置为集中模式?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian:

     PIN8 的状态上拉 3.3V下图显示了 2077A 的本地电路图

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好:

     您是否 有 下游端口的原理图?  

     您是否看到任何 OVERCURR PI 变为低电平? 引脚 8 似乎硬接线到 Vcc、无法设置为低电平。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian:

     此问题通过低未使用的 DP 和 DM 支脚来解决感谢 您的 帮助

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好:

      众所周知问题已解决、您是 使用 15k 下拉 DP/DM 还是将 DP/DM 直接连接到 GND?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian:

     很抱歉晚才回复。 使用 15K 电阻器拉低 DP/DM

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    得到了它,感谢更新。

    好极了

    Brian