This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:TCA9803 是否是将电源门控 ADS1115 与常开型 I²C I ² C 总线隔离的合适器件?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, ADS1115, TCA9517A, TCA9803, SN74LVC2G66, TCA39306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1537104/tca9803-is-tca9803-the-right-device-to-isolate-a-power-gated-ads1115-from-an-always-on-i2c-bus

部件号:TCA9803
主题中讨论的其他器件:ADS1115TCA9517A、PCA9306、 SN74LVC2G66TCA39306

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在设计一个超低功耗传感器节点(请参阅下面的简化方框图)、并需要关于在不干扰其余部分的情况下断开总线一部分的理想方法的建议。

目标

  • 通过关断来更大限度地减小系统睡眠电流 LDO + ADS1115 + TCA9803-B 侧 就会关闭电源。

  • 保留 MCU +其他传感器 在常开侧、当门控侧未通电时、I2C 上的通信正常。

如果 TCA9803 不是这种“热插拔单侧关闭“用例的理想选择、请推荐一种替代方案(例如 TCA9517A、PCA9306 或专用负载开关+ MOSFET 隔离)。

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA980x 可用于此类隔离。

    它还充当缓冲器和电平转换器。 3.4V 和 3.3V 之间的电压差无关紧要。 如果您只需要断开总线段、那么像 SN74LVC2G66 这样的普通开关会更便宜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:

    TCA9803 已在 A 侧 i2c 总线引脚上断电高阻抗。 描述的用例应该可以正常工作。  

    我同意这里的克莱门斯。 如果您需要某种类型的开关、可以使用他推荐的器件、或者尝试联系多路复用器团队、为您的应用提供理想的解决方案。  

    就我而言、我还可以建议将 PCA9306 或 TCA39306 用作简单的 I2C 开关、以低成本分离系统中的总线段。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 该设计在连接到电压域和 I2C 传感器的一侧具有 4.7k Ω 上拉电阻(每个在 SCA/SDA 上)。 当 TCA9803 上的 EN 为低电平时、这是否会对 A 侧的上拉值产生任何问题? 我假设只有 SDAA 和 SCLA 的阻抗很高、因此在禁用 TCA9803 时不会消耗电流。 我的回答正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、当 EN 为低电平时、TCA980x 在 A 侧具有高阻抗 I/O。 (B 侧电流源上拉电阻器仍处于运行状态。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Tyler