This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:初始化 TCAN1145 失败

Guru**** 2383290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1538304/tcan1145-q1-fail-to-initialize-the-tcan1145

器件型号:TCAN1145-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户在 OBC 和 PDU 中使用 TCAN1145。 它们遇到了意外情况、即它们无法初始化 TCAN1145。

您能否列举几个可能导致此问题的原因、以帮助找出根本原因。  

对于上述条件、您是否有相应的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我现在不能评论、请他们提供更多信息。

    初始化失败意味着什么? 具体问题是什么? 是否有任何波形来显示故障?

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的答复。

    初始化失败意味着它们在 POR 后不能设置寄存器。 它们设置到寄存器中的值将丢失。

    您知道什么情况会导致该问题吗? 他们想获得一些 线索来找出根本原因。

    您希望我们捕获哪些信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    使用 SPI 接口需要 VIO 供电、他们可以首先检查 VIO 是否正确供电。 还建议在 VIO 引脚附近添加一个 1uF 电容器。

    如果提供了 VIO、他们可以检查 SPI 通信是否正常。 它们仅写入寄存器失败了还是读取和写入都失败了? 如果仍然可以读取、则读取 MODE_CNTRL、INT_1、INT_2、INT_3 寄存器。 确保它们使用的是模式 0。 (CPOL=0、CPHA=0 )。

    此致、

    Sean