This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR1601:Gen5 转接驱动器

Guru**** 2895190 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR1601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1538040/ds320pr1601-gen5-redriver

器件型号:DS320PR1601

工具/软件:

您好、

我正在使用 DS320PR1601、我们是否需要覆铜?

如果是、我们是否需要在收发器信号的两侧进行覆铜?

覆铜如何影响 PCIe 第 5 代信号

谢谢。此致、

Shekha Shoukath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shekha、

    PCIe 数据布线周围不需要覆铜、但如果布线在表面层上长距离传播、通过在耦合到另一条布线之前捕获辐射能量、这有助于防止串扰。 例如、我们在 EVM 上添加了覆铜。 但是、它需要精心设计以提供帮助、例如在布线附近的边缘放置大量过孔。 由于成本或复杂性原因、许多客户跳过了该流程。

    如果是、我们是否需要在收发器信号的两侧覆铜?

    理想情况下、当差分对在表面层上传播时、它的两侧会有覆铜。 稍后我可以从 EVM 布局中检索一些图片。

    此致、

    Evan Su