This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000EVM:THVD8000

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1538476/thvd8000evm-thvd8000

器件型号:THVD8000EVM

工具/软件:

大家好!

我正在测试您的 IC。 似乎非常有前途。  

我想获取该评估板的设计文件以及该板的 BOM。  

提前感谢、

Evgeny  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evgeny:

    附加的文件:

    e2e.ti.com/.../THVD8000EVM_5F00_FILES.zip

    需要注意的一点是、此 EVM 是一款出色的原型设计板,但可能并不适合实际应用 — 因此,为了获得最佳性能,我们仍然建议根据具体应用创建您自己的电路板,因为该 EVM 经过设计属于通用用例,但可能包含或不包含对实际应用有利的内容 — 但是,如果电路板满足您的需求,EVM 文件将会创建 还不错

    此致、

    Parker Dodson