This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:将 EN 连接至 1.8V

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TCA9406, LSF0002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1534835/pca9306-tying-en-to-1-8v

部件号:PCA9306
主题中讨论的其他器件: TCA9406LSF0002

工具/软件:

嗨、团队

工程师正尝试将 PCA9306 用作 I2C 的 1.8V 至 3.3V 转换器。 问题是、3.3V 电源将在 1.8V 电源之前上电。  

理想情况下、我们希望在 EN 启动之前将 3.3V 电源与 1.8V 电源隔离。

在 PCA9306“正常设置“(数据表中的图 8-1)中、我们看到 EN 连接至 VREF2、VREF2 通过电阻连接至 VCC2 = 3.3V

是否可以改为将 EN 连接到 VCC1 = 1.8V、以便在 1.8V 出现之前不启用 TRX? 或者、是否可以将 VREF1 连接到 3.3V 并将 VREF2 连接到 1.8V?

如果无法实现 PCA9306 的目标、这里是否使用 TCA9406?

谢谢!

Austin Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、200kΩ EN/UVLO 偏置电路必须连接到更高的电压。

    但对于诸如 μ I²C 之类的低速协议、不需要偏置电路。 将 EN 直接连接至 1.8V、并使 VREF1/VREF2 保持断开状态。 (或仅使用 LSF0002。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austin:

    我同意这里的克莱门斯。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。  

    我可能不需要偏置、但如果我们尝试在 1.8V 和 3.3V 之间进行电平转换、我是否不需要将 VREF2 连接到 3.3V?

    在任何情况下、客户都选择将其 1.8V VR 的 PG 输出(上拉至 3.3V)用作 EN 引脚的输入。 这样可以吗? 此外、在这种情况下、VREF2 在 VREF1 之后出现是否可以接受? 在没有 VREF2 的情况下、芯片可以成为 VREF1 供应商吗?

    谢谢、

    Austin Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austin:

    最佳实践是在 VCC1 = VREF1 = 1.8V 且 VCC2 = 3.3V 上设置较小的电压。 这可确保实现理想情况下的传播延迟和适当的电平转换。 包括 200k PU 电阻器的电平转换电路连接将确保 EN 电压正确偏置至 1.8V + VTH。 请参阅应用图表。  

    在任何情况下、客户都选择利用其 1.8V VR(上拉至 3.3V)的 PG 输出作为 EN 引脚的输入。 这是否可以正常工作?

    那么到 EN 引脚的 VR 1.8V 输出是 3.3V 还是到 EN 引脚的输出是 3.3V?  

    如果 EN = 3.3V、这将不起作用

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tyler、我将给您发送一封包含说明信息的电子邮件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austin:

    让我通过电子邮件继续讨论。  

    此致、

    Tyler