This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:电力线通信支持

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000, THS6222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1537267/thvd8000-power-line-communication-support

器件型号:THVD8000
主题: THS6222 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

设计用于直流整流器的电力线通信系统。 我们的系统电压范围为 48V 至 60V。 模块为~100。 我们可以使用 THVD8000 IC 总线来开发吗?

这是否支持~100 模块寻址? 您能在这里提供帮助吗? 我们的议程是读取每个负载通过 48-60V 总线的电流、并可控制其断电。

此系统将通过电力线与每个负载的主模块进行通信。

建议使用基本微控制器来驱动 THVD、方法是使用一个 ADC 来读取电流、使用 1 个 GPIO 来控制开启操作。

感谢您的理解。

此致、

Ashutosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、当我们在电力线总线上通信时、负载侧是否需要额外的滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashutosh:

    我们的系统电压范围为 48V 至 60V。 模块为~100。 我们是否可以使用 THVD8000 IC 总线进行开发。

    您的通信速度有多快以及电源线电缆将持续多长时间?

    您的应用需要考虑尺寸(您可能需要选择大型电感器)。

    每个节点都要发送和接收数据吗?  

    我不太擅长功率、但我假设您的电源线电缆是 48V 至 60V DC。

    您知道峰值电流吗?

    这是否支持对~100 个模块的寻址? [/报价]

    我们的器件可处理通信的物理层、 这不涉及软件部分。 如果您选择允许 100x 地址的软件协议、则它应该从软件角度发挥作用。  

    [报价 userid=“616098" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1537267/thvd8000-power-line-communication-support ]建议还使用基本微控制器来驱动 THVD、方法是使用一个 ADC 来读取电流、使用 1 个 GPIO 来控制开启/关闭操作。

    一旦我们确定 THVD8000 是否适用于电力线通信、我可以稍后再分配此线程。

    在电力线总线上通信时、我们是否还需要在负载侧添加额外的过滤器?

    通常、您选择的电感器将过滤掉我们器件的交流通信。 但是、添加一些额外的电容器有助于顺利完成线路。 我最初认为您不需要在电感器之后的实际电力线负载上添加额外滤波器。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    感谢您参与该问题。 请参阅以下答案以继续获得进一步支持。

    您的通信速度有多快以及电源线电缆将持续多长时间?

    -->每个通信模块只有一个系统、距离仅为 5mm。 因此,公共汽车总距离不超过 2 英尺。 我们有 3 行。 一行有 25 个模块。 至少我们可以考虑 75 个模块将进行通信。 请参阅系统要升级的图片。

    您的应用需要考虑尺寸(您可能需要选择大型电感器)。

    -->我希望从上面的图片中你能清楚这种系统和大小。

    每个节点都要发送和接收数据吗?  

    -->是的、每个节点将传输负载的当前状态、并希望在关闭操作时控制关键负载。

    我不太擅长功率、但我假设您的电源线电缆是 48V 至 60V DC。

    这是一个直流整流器系统,负载不同,电压为 48 V 到 60 V ,持续电流为 56A ,峰值可能随负载变化。

    您知道峰值电流吗?

    现在、我们有 125A 的 MCB 值、它可能在 100A 左右。

    通常、您选择的电感器将滤除来自我们器件的交流通信。 但是、添加一些额外的电容器有助于顺利完成线路。 我最初认为您不需要在电感器之后的实际电力线负载上添加额外滤波器。

    “负载将直接连接,所以我不知道过滤器的位置如何处理现在,但如果所有通信,那么这是必要的吗? 您现在已经了解上述系统。

    THVD8000 可与这种应用搭配使用、或者您是否有另一种解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -->每个通信模块有一个系统、距离仅为 5mm。 因此,公共汽车总距离不超过 2 英尺。 我们有 3 行。 一行有 25 个模块。 至少我们可以考虑 75 个模块将进行通信。 请参阅系统要升级的图片。

    THVD8000 似乎应该能够支持这一距离、因为时间不是很长。 但您需要支持的最大数据速率是多少?  

    -->是的、每个节点将传输当前的负载状态、并希望在关闭操作时控制关键负载。

    您是否有办法使节点一次通信一个节点? (本质上,您是否有办法在软件中确保两个器件不同时通信?) 我会问、因为 THVD8000 无法仲裁总线、您也不希望数据发生冲突、因为这会导致接收器出现信号完整性问题。

    我不太擅长功率、但我假设您的电源线电缆是 48V 至 60V DC。

    这是一个直流整流器系统,负载不同,电压为 48 V 到 60 V ,持续电流为 56A ,峰值可能随负载变化。

    您知道峰值电流吗?

    现在、我们有 125A 的 MCB 值、它可能在 100A 左右。

    [/报价]

    因此、我们的器件可能无法支持而不会损坏器件。 即使电源为直流、任何瞬态(如电源导通)都可能导致器件引脚看到高于其额定电压的电压。

    这最终会使设计复杂化。 您可能需要一个变压器来尝试保护器件免受电势过压的影响。 由于 THVD8000 可能无法单独通过变压器驱动、因此您需要在其前面添加额外的线路驱动器 (THS6222)。  

    我在下面链接了一个参考设计。  

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduf48c/tiduf48c.pdf?ts = 1752100388516

    -->负载将直接连接、因此我不知道过滤器的位置如何处理现在、但如果所有通信、那么是否需要? 就像您现在对上述系统的想法一样。

    负载前面需要一个电感器、以阻止交流调制信号进入负载/电源线。 在电感器之后、可以选择使用电容器来清理信号。  

    因此 THVD8000 将与此应用配合使用、或者您是否有其他解决方案?

    到目前为止、我认为这可以解决问题、但您是否在尝试使用此解决方案节省成本? 由于该系统看起来像这样、与仅用于通信的额外电缆相比、它最终可能会产生更高的成本。 我假设每个节点都需要 THVD8000 + THS6222 +变压器+电感器、这会增加整体解决方案的尺寸和成本。  

    我们可能需要建立一个电话并对此进行更多讨论。 如果我误解了连接设置(所有节点都需要这些电路)、那么我不确定进行电力线通信是否合理。 如果所有节点都能以某种方式共享通信线(可能在背板上?) 然后、这可能会将电路数量简化为 4 个节点、每个节点位于背板上  

    - Bobby

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们能否联系星期一上的团队以进一步了解。

    我的电子邮件 ID 是 ashutosh.shinde@vertiv.com