This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1400:用于陀螺仪传感器的 SPI 主器件至 UART 转换器

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1538466/thvd1400-spi-master-to-uart-converter-for-gyroscope-sensor

器件型号:THVD1400

工具/软件:

请建议一个 SPI 到 UART 转换器 ,它可以充当 IIM-42653 陀螺仪传感器的主器件,该传感器使用 SPI 协议进行通信,并充当 SPI 从器件。

 寻找一个 IC 可以:

i) 充当 SPI 主设备以与 IIM-42653 传感器进行通信。

ii) 可以根据传感器的规格、使用 (24MHz) 的 SPI 时钟运行。

iii) 支持 32KHz 的传感器输出数据速率 (ODR) (根据要求)-支持至少 3.58Mbps 的连续 SPI 读取吞吐量。

其他参考资料: 与 IC 检查: XRM20M1280 , SC16IS762IBS 但找不到主功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有现成的解决方案。 SPI 不会定义在每个方向上何时发送字节或发送多少个字节。 您必须使用微处理器并对其进行编程、才能同时使用 IIM-42653 协议和您要在 UART 线路上使用的任何协议。 (TI 会制造许多微处理器,但您应该根据您已有的经验来选择一种微处理器。)