This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1:可行性和放大器;兼容性检查:从 DS90UB933 迁移到具有 TDA2P SoC 的 DS90UB935-Q1 串行器

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB935-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1537106/ds90ub933-q1-feasibility-compatibility-check-migrating-from-ds90ub933-to-ds90ub935-serializer-with-tda2p-soc

器件型号:DS90UB933-Q1

工具/软件:

您好、

我们正在评估 TDA2P SoC 上从 933 到 935 的潜在变化。 我们将分析此更改对硬件和软件的影响。

您能否提供对这些要点的评估?

1.引脚兼容性 — 为了适应  935、PCB 布局更改的估计范围是多少?

2.  电源和 BOM:  电源要求(电压,电流消耗)或周围的无源器件是否发生任何重大变化?

3.驱动程序可用性:  我们的 TDA2P 软件环境(例如 Vision SDK/ Processor SDK)中目前是否存在 DS90UB935-Q1 的可立即投入生产的驱动程序?

4.目标分辨率的性能:  我们应用的一个关键性能要求是支持的分辨率  1920x1280 (30fps) 。 您能否确认 DS90UB935-Q1 是否支持所需的数据速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    让我与团队商量、并在明天的最后一天回复您。

    此致、
    Terry Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    1) 引脚配置和功能在 933 和 935 之间非常不同、建议从头开始启动 935 PCB。

    2) 935 和 933 都使用单个 1.8V 电源,但仍然,他们是完全不同的芯片。 建议 在设计 PCB 时参考数据表中的第 7.2 节(典型应用)。

    3) FPD-Link 团队没有任何驱动程序、但 TDA 团队可能有。 我会将此 TT 重定向给他们、看看他们是否有任何反馈。

    4) ub935 应该能够在 30fps 下支持 1920 x 1280 的分辨率。 在使用 RAW20 数据类型且开销为 20%时、我计算出 UB935 在 30fps 下仍然能够支持 1920 x 1280 的分辨率。  

    此致、
    Terry Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anand、

    我找不到这两个串行器的任何驱动程序。 进行 E2E 搜索时、似乎 SDK 中仅支持 UB64: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/672706/linux-dra756-need-driver-and-dts-entry-for-ds90ub964-and-sn74cbtlv3257pw-dra756-board/2479032#2479032

    我将添加一位同事以了解更多信息。  

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anand、

    是的、TDA2x SDK 中没有该解串器的驱动程序支持。  

    此致、

    Brijesh