This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR412:输出端的 EQ 增强?

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1537314/ds160pr412-eq-boost-at-output

器件型号:DS160PR412

工具/软件:

您好团队:

我的客户正在考虑 DS160PR412。

该器件具有 CTLE 功能、可提升接收器上的高频增益。
我的客户想知道 CTLE 是否可用作输出端的预加重功能。

换句话说、该器件是否会输出预加重的信号?

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    由于这是线性转接驱动器、因此转接驱动器不会添加预加重。  但是、在链路训练期间、主机和端点可以添加均衡、预加重或去加重功能来建立可靠的链路、去加重或预加重会通过转接驱动器传递。

    此致、

    Undrea.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Undrea-San:

    感谢您的回答!

    客户不打算在 PCIe 平台中使用此器件、因此主机不会进行链路训练或均衡。

    下图显示了客户希望使用此器件的情况。
    使用 DS160PR412 是否可以实现这一点?

    此致、
    Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    这是可能的、有一种模式可在转接驱动器中禁用 Rx 检测、因此它将在不进行链路训练的情况下启用。   

    此致、

    Undrea.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Undrea-San:

    我很高兴听到这个消息。

    感谢您的回答!

    此致、
    Kee Kuhara.