This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVTA4-SEP:PSN55LVTA4MDTSEP

Guru**** 2384070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1535450/sn55lvta4-sep-psn55lvta4mdtsep

器件型号:SN55LVTA4-SEP

工具/软件:

大家好、此器件处于预量产状态、在数据表的 MSL 下显示“致电 TI “。 此器件的 MSL 是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khushi:

    这很可能是 MSL1、但我必须与我们的内部团队核实、以确定是否存在。 由于假期,我可能不会得到确认,直到下周。  

    我会在收到确认后与您联系。  

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khushi:

    它实际上应该是 3 级而不是 1 级、但请关注器件的发布情况、以防器件在发布前发生任何变化、因为器件尚未正式发布、因此现在和最终发布之间可能会有变化。  

    此致、

    Parker Dodson