This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD040:最小高度

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1536076/sn65mlvd040-minimum-height

器件型号:SN65MLVD040

工具/软件:

 SN65MLVD040RGZT 的最小高度是多少?  数据表中列出的最大高度为 1mm、但未提供最小高度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:  

    今天是一个假期。 请在星期一提供反馈之前留出一些时间、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    我必须联系我们的包装团队,看看我们是否有可以为该器件提供的最小高度 — 但这不是一个常见问题-通常、最大高度是我们为什么要满足该规格的问题。  

    我希望在接下来的 24-48 小时内得到一些答案。  

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    最小高度应设置为 0.8mm。  

    此致、

    Parker Dodson