This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:I2C 地址

Guru**** 2925400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A, TUSB8042A, TUSB8044AEVM, TUSB8044, TUSB8042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1538366/tusb8042a-i2c-address

器件型号:TUSB8042A
主题中讨论的其他器件: TUSB8044AEVM、TUSB8044A、 TUSB8044TUSB8042

工具/软件:

团队、

您能否帮助确认 TUSB8042A 的 I2C 地址?  我听说是 0x44、但在数据表中找不到。

请提供建议。

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TOM:

      集线器是 I2C 的主器件、因此 I2C 没有地址。

      集线器是 SMBus 的接收器、SMBus 地址 基于 xy 的设置。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如何使用 OTP 对配置寄存器进行编程?

    生产的最佳方法是什么?

    谢谢、

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc:

      OTP 由 TI 在 ATE 测试期间完成。 TI 可能不支持定制 OTP 申请。

      外部 EEPROM 非常适合生产。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个 TUSB8044AEVM 都配备了一个板载 EEPROM 或插座占位符 U2。 可以安装一个小型 I 2C EEPROM、以设置 TUSB8044A 数据手册 (SLLSEW5) 中定义的配置寄存器。 低功耗模式 、EVM 没有安装 EEPROM、而是使用 用于确定任何可选设置的配置输入 时钟命令。

     

    EEPROM 接口默认为可编程(不受写保护)、以便可以修改 EEPROM 上安装的任何内容来测试各种设置。 如果需要更改 EEPROM 数据、则可以使用 TUSB8044A 数据表中概述的寄存器访问方法更改这些值 。 此外、还可应要求提供基于 MicrosoftRegisteredWindowsRegistered的 EEPROM 实用程序。

    EEPROM 如何编程?使用什么方法来现场更改 EEPROM 数据?

    粘贴 TUSB8044 EVM 摘录(与 TUS8042 相同)。

    I2C 主器件 (TUSB4042) 通过 I2C 连接到专用 EEPROM、否则不会连接。

    在这种情况下、使用什么过程来更新配置寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在没有 OTP 和 EEPROM 支持的情况下、是否可以使用来自主机控制器的 I2C 来更新配置寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc:

      TUSB8042A 将在默认配置下运行、无需 更改 EEPROM 或 SMBus。 这就是我们 EVM 上未安装 EEPROM 的原因。

      仅当您计划更改集线器配置时、才需要 EEPROM 或 SMBus。

     我们确实为客户提供了 EEPROM 工具来更改 EEPROM 设置、但您可以使用市场上的任何 EEPROM 工具更新 EEPROM。

    好极了

    Brian

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    已查看 TI EEPROM 工具、该工具通过使用 Windows PC 的 USB 连接对 TUSB 器件进行编程。

    TUSB8420 通过上行端口连接到 PHYTEC AM64X SOM、否则不会连接。

    在没有外部 USB 端口访问的情况下、如何对连接到 TUSB8042 的 EEPROM 进行编程/擦除?

    谢谢、

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc:

      TI EEPROM 工具仅在 Windows 系统中工作。

     但是、您可以使用任何 EEPROM 工具对 EEPROM 进行编程、然后将已编程的 EEPROM 放置到您的未婚 PCB 上。

    好极了

    Brian