This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:TCA9535

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1538508/tca9535-tca9535

器件型号:TCA9535

工具/软件:

在 TCA9535 中、SCL 和 SDA 引脚是否具有高侧钳位二极管保护?  “SCL→二极管→VCC “

另外、请告诉我 SCL 和 SDA 引脚的绝对最大额定电压。

我很好奇、因为数据表指出:“(1) 对于高于 VCC 的电压、Icc 结果会增加。“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dai:

    我使用类似的 IP 进行测量。 不存在连接到 VCC 的 SDA/SCL 二极管。  

     ABS。 下表列出了 SDA/SCL 的最大条件:  

    其中、对于 SDA/SCL、VI <= 6V。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    在本例中、Vcc<=Vi。

    是否有方法可以计算 Icc 将增加多少?

    我担心 IC 过热等

    VCC 通过负载开关连接到 5V 电压。

    VCC=5.0V - Ron x ICC =4.993V

    VI (SCL)=5.0V

    ICC = 20mA(应用中的最大值)

    Ron=0.3Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dai:

    当 VI 高于器件的 VCC 时、数据表中没有可用于确定过量 Icc 的计算方法。  

    当 Ron = 0.3 欧姆时、这个电阻非常小。 也可能与连接到 TCA9535 的小型跳线不同。 我怀疑这会使电流增加到损坏芯片的程度。  

    是否可以将 CPU VCC 和 10k PU 电阻器直接连接到开关后的节点?  

    此致、

    Tyler