This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:是否需要从外部下拉引脚 17(测试信号)?

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1538674/tusb4041i-does-pin-17-test-signal-need-to-be-pulled-down-externally

器件型号:TUSB4041I

工具/软件:

引脚 17 (TEST) 保留用于出厂测试。  我的设计中有这个引脚 N/C、但在数据表的图 32 中、我看到此引脚下拉了一个 4.7k。  我需要这个 4.7k 下拉电阻还是可以不使用此引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、TEST 引脚需要通过 4.7 电阻连接到 GND。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该引脚是否已经有内部下拉电阻器?  如果没有外部 4.7K 下拉电阻、我预计会看到哪种缺陷/性能下降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen:

      一个客户在 TEST 引脚悬空之前遇到问题、那么 从那以后、我们建议每一位客户使用 PD TEST 引脚。

    好极了

    Brian