This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD451:01005 封装 ESD 检查

Guru**** 2928880 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD441, ESD341, ESD451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1539035/esd451-01005-package-esd-check

部件号:ESD451
主题中讨论的其他器件:ESD441ESD341

工具/软件:

您好的团队、

客户现在  在其系统中使用 RClamp3331Z2C。

它的封装是 01005(0.4mm*0.2mm ),我搜索了我们的产品组合,无法获得相同的封装器件可用.

您能帮助检查我们是否提供此封装 ESD 优惠吗?

此致、

Will  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    遗憾的是、我们的产品系列中目前没有任何采用 01005 封装的器件。 查看 RClamp3331Z2C 的数据表、它似乎是一款深度快照器件、我们目前也没有该器件。 但是、我们可能能够以更低的价格提供 ESD341、ESD451 或 ESD441、具体取决于对客户很重要的规格。

    此致、

    Chris