This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT2:SN65LVDT2DBVR 是否可以安装在 FPC 上?

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1538969/sn65lvdt2-can-the-sn65lvdt2dbvr-be-mounted-on-an-fpc

器件型号:SN65LVDT2

工具/软件:

您好,我正在评估使用 SN65LVDT2DBVR , SN65LVDT2DBVR 能否安装在 FPC 上?

我仅在应用和实施部分规格中看到 PCB 应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    说到 FPC 时、您指的是柔性印刷电路吗?  

    如果不是 — 请您说明您的要求吗?

    如果是 — 我们对此没有直接指导-但可能存在一些问题:

    1.柔性电路板上的弯曲和曲线会改变线路的阻抗,从而导致阻抗不匹配,进而导致信号完整性问题。 我假设您查看柔性电路板时、主传输线会弯曲。 平滑弯曲不会那么引人注目 — 但如果弯曲中有任何尖锐的扭结,您可能会看到性能下降。  

    2.线路的特性阻抗仍需为 100 欧姆差分,信号布线仍需以接地线为基准。 即使您切换到灵活的电路板、也必须保留此信息、否则可能会产生问题。

    因此、虽然我不想绝对肯定地说、但存在相关风险、您在设计过程中必须非常仔细地考虑、以避免潜在的重大 SI 问题 — 但如果系统阻抗匹配,并且驱动器上没有过应力(负载过大)、那应该没问题。  

    请告诉我您所指的 FPC 是否是一个柔性印刷电路、如果不是、请您澄清一下、这会很有帮助。  

    此致、

    Parker Dodson