This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HGV-Q1:CANL 短接至 48V 测试

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1539188/tcan1042hgv-q1-canl-short-to-48v-test

器件型号:TCAN1042HGV-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我的客户 在他们的新 48V 平台中评估 TCAN1042HGVDRQ1、他们发现在正常 CAN 通信期间 CAN 短接至 48V 电源时芯片直接损坏。 您能分享一些意见吗?

正常通信期间:CANH 为 2.5V 至 3.5V、CANL 为 1.5V 至 2.5V。

当 CANL 短接至 48V 时、 CANH-CANL 为 –45.5V~–46.5V

从理论上讲、这不超过+–70V 范围、为什么芯片会损坏?

谢谢。

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivy:

    如果器件损坏、则很可能是由于超出了绝对最大额定值。 在施加 48V 电池短路的情况下、IC 将观察到由于使用 CMC 和 TVS 二极管而导致的大于 48V 的瞬态。 如果瞬态电压超过 70V、损坏很常见。 这可以通过测量施加 48V 短路时在器件引脚上观察到的电压来确认(使用和不使用 CMC、TVS)、谢谢。  

    请参阅 CAN 网络中的共模扼流圈:意外瞬变的来源 、了解更多信息和建议、谢谢。  

    此致、

    Michael。