This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:10 BASE T1L 到 100Base Tx

Guru**** 2790015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1538462/dp83td510e-evm-10-base-t1l-to-100base-tx

器件型号:DP83TD510E-EVM

工具/软件:

您好、

该开发板中的 DP83822 似乎支持  从 10BASE-T1L 到 100BASE-TX 的格式更改。 电路板上是否需要进行任何硬件修改才能启用该配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:  

    该 EVM 中的 822 器件未以 100Mbps 的速度运行、而是以 10Mbps 的速度运行。 它实际上是从 10BASE-T1L 转换为 10BASE-TX。 在该器件上、无法从 10BASE-T1L 转换为 100BASE-TX。  

    此致、

    Vivaan