This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB935-Q1:如何实现图像传感器和 DS90UB935-Q1 之间的 I2C 连接?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB935-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1537335/ds90ub935-q1-how-can-the-i2c-connection-between-image-sensor-and-ds90ub935-q1-be-achieved

器件型号:DS90UB935-Q1

工具/软件:

由于图像传感器的 I2C 由 3.3V 供电、因此 DS90UB935-Q1 的 I2C 由 1.8V 供电。 如何实现两个芯片之间的 I2C 连接? 如果需要、我可以提供原理图。 请帮助我看一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luo、

    在这种情况下、您需要一个 1.8V 至 3.3V 的电平转换器(转换器)。 如 TCA9517A 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有其他方法吗?

    我参考了 935 手册中的“I2C 数据和时钟引脚“部分。 这些引脚根据 IDX 设置上拉至 1.8V 或 3.3V 电源轨。 只需修改 RHIGH 和 RLOW 的电阻值就可以解决该问题吗?如下图:所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用正确的电阻器组合将 935 I2C 引脚连接到 1.8V 或 3.3V、如数据表中的表 6-11 所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、我需要将 935 I2C 引脚连接到 3.3V。 是否可以使用数据表中表 6-11 的 RHIGH 82.5K 和 RLOW 102K 的组合将 935 I2C 引脚转换为 3.3V? 我是否正确理解了这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以这样做。 没关系。

    但是、您需要确保 SER 上的寄存器 0x02[0]也设置为 3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的! 非常感谢。