This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822EVM:USB-2-MDIO 错误消息

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1537023/dp83822evm-usb-2-mdio-error-message

器件型号:DP83822EVM
主题中讨论的其他器件:USB-2-MDIO

工具/软件:

你(们)好  

我们正在使用 USB-2-Mido 和看到下面的错误消息,你知道如何修复它? 谢谢!

客户的 EVM 连接(如下所示)、他们使用 MSP-EXP430F5529LP 连接到 EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    他们是否在 EVM 上刷写了 MSP430 以实现 MDIO 兼容性? 如果没有、请查看我发送给您的关于如何刷写的直接电子邮件、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David  

    我的客户面临下面的几个问题,你能帮助吗? 谢谢!

     1. USB 2 MDIO 应使用哪个端口?

       我已经尝试了所有这些方法、但 显示设备未连接。   

        

    1. 哪条指南是正确的?

    在 USB-2-MDIO 用户指南和 “Help"菜单“菜单中、可以看到

    MDIO=P4.1

    MDC=P4.2

             但在电源点“如何刷写 MP430 Launchpad 以实现 USB2MDIO 兼容性 ppt“这是 yuo 发送给我的电子邮件它说  

     MDIO=P4.2

    MDC=P4.1

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    通常、应使用最高的 COM 端口(本例中为 COM9)、波特率为 9600。

    P4.1 连接到 MDC、P4.2 连接到 MDIO。

    PHY ID 需要与 DP83822 Phy ADD ID(通常为 00)匹配。

    请尝试读取寄存器地址 0000、应该能够读回数据。

    谢谢

    David