This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:仅为 VCCB 供电时

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1538604/tca9517a-when-only-vccb-is-supplied

器件型号:TCA9517A

工具/软件:

您好的团队、

当未供电 VCCA 且仅供电 VCCB 时、EN 处于高电平是可以接受的吗?

A 侧是否会有任何泄漏电压?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是允许的。 EN 引脚具有过压容限、数据表的第 9 节说明:

     TCA9517A 包括一个上电电路、此电路可在 VCCB 高于 2.5V 且 VCCA 高于 0.8V 之前使输出驱动器保持关闭 状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirotsugu、  

    我同意这里的克莱门斯。 请参阅有关数据表的注释、了解 VCCA 未通电时驱动器被关闭。  

    此致、

    Tyler