请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UH926Q-Q1 工具/软件:
TI 团队大家好
CMLOUTP 和 CMLOUTN 之间的 100R 电阻器的精度是否有任何限制? 建议精度是 0.5%、1%还是 5%?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
TI 团队大家好
CMLOUTP 和 CMLOUTN 之间的 100R 电阻器的精度是否有任何限制? 建议精度是 0.5%、1%还是 5%?