This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C385A:如何将 VESA 格式转换为 LVDS。

Guru**** 2929330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1536393/ds90c385a-how-to-convert-vesa-format-to-lvds

器件型号:DS90C385A

工具/软件:

尊敬的 LVDS 支持 团队:

我们的一位客户对如何将 VESA 格式转换为 LVDS 有疑问。
我已将客户的问题整理到附件 Excel 文件中。

此致、
Yuyama Hiroaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    由于  在美国的公共假期、团队即将离开。 响应将延迟 到星期一 

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hamzeh-san

    感谢您的答复。
    请在工作结束后为我提供支持。

    祝您度过愉快的假期!

    此致、
    Yuyama Hiroaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki、

    我相信我理解了客户的需求 — 他们的并行输入接口与 LVDS 交流时序输出的格式是否正确。 您能否仔细检查 VESA 显示所需的时序? 我假设它是标准的 24 位。

    我在产品组合中有一个不同 VESA 配置的示例、但我认为这与客户系统中使用的不同。

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miguel、San

    感谢您的技术建议。
    我已就您的建议向客户提供了反馈。
    如果客户有任何问题、我将在 e2e 上发帖咨询。

    此致、
    Yuyama Hiroaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hiroaki-san、

    【编辑】

    好消息、此配置应匹配。 我提供了更新的时序图并重新标记了它、以便表明只要正确的 LVDS TX 和 RX 通道匹配、时序图就应该相同。 请参阅下面的:

    DS90C385A TxOUT0-3

    显示 R0-3

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miguel、San。

    感谢您的答复。
    我有一位客户对您的回答感到满意。

    此致、
    Yuyama Hiroaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hiroaki-san、

    我有一位客户对您的回答感到满意。

    感谢您的反馈! 立即关闭此主题。

    此致、

    Miguel