This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV011AQ-Q1:眼图

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1532957/ds90lv011aq-q1-eye-diagram

器件型号:DS90LV011AQ-Q1

工具/软件:

团队、

我们是否会获得 011 和 012 在 20Mbps 时的眼图、或有关我们应该期望的眼图限值的指导、以便验证? 与下面的类似:

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 O'Ellin、

    否、我们没有具体的眼图供该器件共享。  从 DS 开始的任何部分都来自 National、他们经常保存可怕的记录(即很少的文档)  

    不过、就眼罩方面的指导而言、他们可以从数据表中得出、我将快速介绍如何做到。  

    最大和最小电平(由给定图表顶部和底部的灰色条表示)应为绝对最大额定值 — 或由于这一差分,标准负载(100 欧姆)下差动驱动器的最大输出为+/–450mV — 因此,不是+/–350mV(如参考文献所示)、而是+/–450mV。  

    点 B、C、F 和 E 的 Y 轴位置应基于接收器阈值(基本上,任何低于 F 或 E 的值都肯定会给出逻辑 0、任何高于点 B 或 C 的值都将给出逻辑 1)。  

    对于 012、将 B 和 C Y 轴位置置于 0V、F/E 置于–100mV。 任何–100mV 或更低的值都是逻辑低电平、任何 0V 或更高的值都保证为逻辑高电平。  

    A/D 应该只是它们之间的中间点 — 所以–50mV 是一个很好的地方。  

    X 轴的位置在这个指导上是相同的 — 我们不希望转换时间超过总间隔的 1/3 — 从 A 到 F 和 E 到 D 的 x 轴距离是 0.15UI — 当你把这两个相加时,你会得到大约 1/3 的时间专用于转换时间。 将 1UI 替换为 1/(10MHz)= 100ns(假设采用双倍数据速率,即一个周期发送 2 位 — 如果每一位一个周期,则该周期为 50ns)。  

    接收器器件上的阈值 在零之间不对称、因此眼罩也不需要对称、但是眼图张开度很可能是对称的、因为无论驱动器驱动为高电平还是低电平、驱动强度都是相同的、因此偏移使得总线将空闲电压读取为逻辑高电平。  

    这是一个相当快速/粗略的眼图模板、但它应该可以捕捉使用这些器件测试 SI 所需的所有元件。  

    总之、  

    灰色的条形应放置在>450mV 和<–450mV 处、因为差分电压不应大于该值。  

    A 应置于[–50mV、0.2UI]

    B 应放置在[0V、0.35UI]

    C 应放置在[0V、0.65UI]

    D 应置于[–50mV、0.8UI]

    E 应置于[–100mV、0.65UI]

    f 应放置在[–100mV、0.35UI]处。  

    如果眼图张开度通过了该掩码测试、则应该具有良好的数据完整性。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parker:  

    我正在关注这一主题、Olivier 是 ooo。  您能否分享以下参数的可接受限值:

    1) 发送器端 +接收器端 LVDS 的上升和下降时间  

    例如:  

    2) 误码率

    3) Pk-Pk 抖动

    4) 掩码命中数(掩码违规)

    5) 如果有...

    请分享有关信号质量的任何参考应用手册(TIA/EIA-644-A 标准)。

    客户还希望与我们的一位专家会面讨论此问题、我将通过电子邮件与您联系。

    谢谢!

    Geraldine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geraldine:

    E2E 因维护暂停、很抱歉耽误您的时间。  

    1.您分享的图 2-5 是 LVDS 建议值。  因此、在驱动器端 0.3 *单位间隔和接收器上 0.5 *单位间隔。  

    2.这将取决于应用本身的需求 — LVDS 总线不关心误码率 — 但在其他器件上,我们能够实现 1 x 10^–12 — 请注意: https://www.ti.com/lit/an/snla154/snla154.pdf?ts = 1752508339235 & ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F — 虽然不是 1:1,但它可以表明您可以实现极低的误码率 — 尽量低。  

    PK 至 pk 抖动类似于 BER、这将取决于最终应用需求、LVDS 总线将在有抖动/无抖动的情况下运行。 通常、我们在确定抖动时会建议两个指导原则。 首先、系统中所有抖动分量(发送器,介质,接收器)的总和应小于 1 位时间。 其次、抖动应小于单位间隔的 20%(或更低 — 通常 5%至 20%是通用范围 — 但越低越好)。 但是、最终应用将规定更精确的值。 例如、对于时钟分配、我们看到数十 ps(例如 50ps)的抖动要求、但这取决于终端设备系统。  

    4.这将类似于 BER -你最好不想 — 但它将是系统取决于实际的掩码违规限制将是什么。  

    实际上,我没有太多其他要补充的内容 — 主要问题是需要针对其特定系统正确地指定该规范-仅使用设备无法做到这一点 — 您需要考虑包括设备和布局在内的整个通信路径。  

    如果还有其他问题,请告诉我,我将看到我可以做什么 — 如果仍需要会议,我们应该通过电子邮件联系。  

    此致、

    Parker Dodson