This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:开关组合

Guru**** 2847820 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4446

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1539792/hd3ss6126-switch-combination

器件型号:HD3SS6126
主题中讨论的其他器件: TMUXHS4446

工具/软件:

e2e.ti.com/.../HD3SS6126_5F00_comb.pdf

如果使用我发送的文档中显示的组合、USB 3.0 信号质量是否会保持不变?

您能否告诉我、是否有任何具有类似电路配置的部件能够保持 USB 3.0 信号质量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kiyoshi、

    使用此设置会降低信号质量。 我们建议移除中间的其中一个开关并进行测试、以查看系统在这种级联设置下的性能。 您的频率是多少 — 如果频率足够低,可能可以。 有关级联多路复用器及其对信号完整性的影响的更多信息、请参阅本应用手册。

    此外、您可能会有兴趣将此设置替换为 4:6 交叉开关多路复用器 TMUXHS4446。 您可以将两个通道悬空并将其用作 4:4 交叉点开关、从而无需使用多个多路复用器。

    此致、

    Katy