This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:DP83867IS

Guru**** 2766685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1539773/dp83867is-dp83867is

器件型号:DP83867IS

工具/软件:

我们 在 SGMII 模式下使用 DP83867ISRGZR PHY、需要使用 strap 配置为处于自动协商关闭状态和 1000Mps 速度。使用 RX_CTRL 自举、我们定义了自动负以禁用、并使用 LED0 自举、我们定义了 SGMII 模式

它似乎仅在 10Mbs 中连接到主机

我需要做什么才能使其在 1000Mbs 上运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    无法通过 strap 配置来禁用自动协商并固定为 1000M。 由于 IEEE 802.3 规范未在 1000Base-TX 中指定固定模式、因此我们建议使用自动协商并广播 100/1000 以实现 PHY 的最稳健应用。  

    此致、
    j