This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:与 SN65HVD230DR 相关的问题

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1539623/sn65hvd230-issue-regarding-sn65hvd230dr

部件号:SN65HVD230

工具/软件:

用于商用车辆的 Diagonostic 转换器上的收发器 6 号针 (CAN_L) 燃烧。

我还为您的参考附上了一个示意图快照。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyanka:

    这很可能是由于 CANL 暴露在高于绝对最大额定值的电压尖峰下。 在连接、断开连接或主动车辆通信期间、请验证示波器上的电压水平。

    此外、在通电时插入和拔出加密狗时、确保加密狗的 GND 电位与车辆 CAN GND 没有显著差异、这一点非常感谢。

    此致、

    Michael。