This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:EN 逻辑高电平

Guru**** 2696775 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1539612/pca9306-en-logic-high-level

部件号:PCA9306
主题中讨论的其他器件:LSF0002

工具/软件:

您好的团队、

我的客户希望使用 1.8V 作为其 EN 逻辑高电平、我看到 D/S 显示的最小值为 Vref1+0.6 (1.8V)、典型值为 2.1V

1.8V 是否会过大裕度而无法触发? 建议的电平是 1.8V 还是 2.1V?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在要求表中、典型值没有意义。 忽略它们。

    实际应用是什么? 您要转换的两个电压是多少?

    LSF0002 会更易于使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roger:

    此范围是为了实现整个器件的更优传播延迟。  

    设置 EN = 1.8V 将降低传播延迟~μ s(纳秒范围)的性能、这不会影响 I2C 信号完整性。  

    此致、

    Tyler