This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:三电源的断电序列

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1539556/dp83867ir-power-off-sequence-for-three-supply

器件型号:DP83867IR

工具/软件:

大家好!

我在下面看到了 E2E。

(+) DP83867IS:三电源的电源序列问题 — 接口论坛-接口 — TI E2E 支持论坛

我知道、   三电源必须满足断电序列。

当我的客户检查实际机器的断电情况时、将显示如下所示的波形。

1.8V 和 2.5V 的断电不完全同时、但会导致问题吗?

E2E 提到有一个片内二极管、但我客户的原理图中在其电路板的 LDO 线路上有一个二极管。(如下所示)

目的是在电源关闭时将 1.8V 的剩余电荷流动至 2.5V。 流经二极管的电流非常小、因为只有剩余电荷会损失。

1.8V 电势高于 2.5V 的原因是二极管的正向电压 (Vf)、他们认为二极管按预期运行。

如果连接了该二极管、我认为即使断电没有与波形中所示的同时发生、也不会有问题。 正确吗?

感谢您的意见。

此致

柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***-San:  

    您的意见是正确的。 使用二极管时、当前的断电序列不应有任何问题。 但是、我建议客户在系统上进行验证、以确保没有问题。  

    此致、
    j