This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:内部上拉电压

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1539395/tca9535-int-pull-up-voltage

器件型号:TCA9535
主题中讨论的其他器件:TCA9539-Q1

工具/软件:

您好团队

我很确定答案是肯定的、但希望得到确认。 当 IC 的其余部分工作电压为+5V 时、是否可以将 INT 输出上拉至+3V3?

我看到上述内容也适用于 TCA9539-Q1 :TCA9539-Q1:内部上拉电压 — 接口论坛-接口 — TI E2E 支持论坛

谢谢、Anton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    这是一个有效的用例。  

    此致、

    Tyler