This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0302:LMH0302 的单端输出问题

Guru**** 2896940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1539677/lmh0302-single-ended-output-issue-of-lmh0302

器件型号:LMH0302

工具/软件:

你(们)好  

查看此参考图、正负 SDO 都可用于单端输出。 如果我仅将正 SDO 用于单端输出、负 SDO 能否直接保持悬空、或者 SDO 负是否需要接地

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    此 E2E 类似、未使用的 SDO- 与 RL 电路+ 4.7uF + 75 Ω 端接至 GND。

    此致、

    Shane