This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044-Q1:关于 CAN_H 和 CAN_L 之间电阻的问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1537869/tcan1044-q1-quesetion-about-resistance-between-can_h-and-can_l

器件型号:TCAN1044-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户将 TCAN1044VDRQ1 用于新产品。

您能否澄清 CAN_H 和 CAN_L 之间的电阻值范围?

我在数据表中找不到清楚。

如果运行状态和空闲状态之间存在差异、请阐明这两种状态。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    请参阅 RID 和 RIN 规格。 对于差分、高达 90k Ω,其中一半 — 单端为 45k Ω、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    感谢您的支持。

    我的客户只需在不施加电源的情况下测量 CAN_H 和 CAN_L 之间的电阻。

    实际上、他们测量了一个器件、这个值为 69.3k Ω。

    您能否确认此值在范围内、并且在此测量案例中仍可以使用 40k Ω~ 90K Ω 的范围?

    我这样问是因为在没有电源的情况下、我认为该电阻值应该具有恒定值、而不是宽范围。

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    是的、这没关系。  

    您可以使用 40k 至 90k 作为供电设备规格。  对于未通电的检查、您可以验证器件是否未短路(< 1k Ω)或开路 (>数十个 Mohm)、谢谢。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    感谢您的支持。

    69.3Kohm、我的客户的测量值不在您所说的范围内。 无论是(<1k Ω)还是 (>tands mohm)。

    我不知道如何向客户解释。

    这里是我的其他问题;

    1) 我在方框图中看不到 CAN_L 和 CAN_H 之间有任何电阻器。 是真的吗?

    2) CAN_H 和 CAN_L 之间是否有任何电阻规格?

    3) 再次,如何测量它在 CAN_H 和 CAN_L 之间 69.3k Ω?

    4) 它是好的只是不短? 没有特定范围?

    请检查这些问题。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    当在未上电时测量 69k 时、您看不到实际设计的电阻器。 您可以看到所有内部保护和 FET 二极管路径的总和、如图 8-1 所示、仪表的微小测试电压为偏置。

    1.否、未通电时无专用电阻器。 请参阅图 8-3 进行澄清。

    2.不会,所有正常偏置电路都关闭,总线引脚在未通电时进入无源,漏电流极低,任何测量的电阻是二极管漏电流和 FET 路径之和。

    3.和 4. 是的,在未通电的情况下,您应该主要验证是否存在短路< 1K 或开路> 10M。任何介于 10K 至 1M Ω 之间的情况都是正常泄漏,在应用 VCC 之前,您不应测量真正的 RID ,谢谢。

    此致、

    Michael。