This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:CANH 和 VCC 之间二极管的功能是什么

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1539462/tcan1044a-q1-what-is-the-function-of-diode-between-canh-and-vcc

器件型号:TCAN1044A-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

客户对 TCAN1044A-Q1 提出了以下问题、希望能获得以下支持:

1、什么类型的二极管? 函数是什么?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的杭杰:

    它是一种 寄生钳位二极管。 它保护 CANH 驱动器 FET 免受电压浪涌> VCC I.E 的影响、当 CANH 因浪涌或故障(例如)被拉至 VCC 以上时、二极管会导通、钳制电压并将电流安全地路由到 VCC。 请注意、它在正常通信中无效、由 CANH 相对于 VCC 的绝对最大额定值定义、谢谢。

    此致、

    Michael。