This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV011A:输出失真

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV011A, DS90LV012A, DS90LV011-12AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1538049/ds90lv011a-output-distortion

器件型号:DS90LV011A
主题中讨论的其他器件: DS90LV012ADS90LV011-12AEVM

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们的工程使用了  DS90LV011A+DS90LV012A 来提供 24M Hz CLK 输入。  

模拟了 DS90LV011A 设计。 但我们发现、当器件开启时、屏幕会闪烁。

曾尝试在 GND 上添加 47pF 电阻、并在 TTL IN 引脚中添加 56 Ω 串联电阻。

问题已得到改善、但尚未完全解决。

TTLIN、OUT+/-、TTLOUT 波形为爆炸值。

 TTLOUT 似乎已衰减。

请帮助回答这些问题~

1.如何解决这个问题?

DS90LV011A 是否可以调节驱动?

3. TTLIN +OUT/-+ TTLOUT 总共有多远?




(使用 DS90LV011-12AEVM 进行实验。 它也有同样的问题。)

谢谢~

此致、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    很抱歉、您遇到了此问题。  但是、 我立即注意到可能导致问题的两件事:  

    1.) 在 LVDS 总线的发送器侧有一个 100 Ω 端接电阻器 (R1100)。 点对点 LVDS 仅需要在 接收器处使用一个端接电阻器。 如果您有 2 个端接电阻器、这肯定会导致问题、但如果总线上唯一的端接电阻器位于发送器侧、我仍然建议将其移至接收器。 您是否考虑发送 DS90LV012A 的原理图?  查看布局也很有帮助、因为 LVDS 可能对电路板的布局方式很敏感。 您能把它发送出去吗?

    2.) 您是通过 0 欧姆电阻器 (R1119) 将 TTL IN 短接至 OUT+。 但是、我会在该电阻旁边以绿色文本显示“NA"。“。 “NA"是否“是否表示与电路板上不存在电阻器的 DNP/DNI 相同? 另外、您能解释一下如何向这些线路添加 56 欧姆电阻器和 47 pF 电容器? 您应该不需要将输入时钟信号衰减。  

    对于您的其他 2 个问题、 您能否澄清您所要求的信息? DS90LV011A 的内部输出电流限制为 24mA 、对于最大电缆长度、请参阅本应用手册: 您操作 LVDS 驱动器和接收器的距离、速度有多快? 。 24MHz 时钟 (48Mbps) 似乎能够支持~15m 电缆、抖动非常小。 我不确定这是否是您在最后 2 个问题中要查找的信息、但如果不是、请澄清。  

    此致、

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您的反馈! 按如下所示更新此问题

    请参阅参考原理图附件。 (某些器件由客户设计,因此我不能直接共享整个原理图。)

    NA 意味着没有仅在使用 μ~进行调试时安装此材料

    很遗憾测量波形更新、前一张图片可能会连接到  TTLOUT 的错误 GND

    TTLOUT 衰减似乎不是那么严重。

    但我们仍然发现、TTLIN 和 TTLOUT 具有 164.9 度的相位差。

    我认为这不是正常现象。 如何解决此问题?

    谢谢~

    此致、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    我懂了。 假设您分享的参考原理图与设计的实现方式完全相同、则此设计的原理图部分不应导致任何问题。 如前所述、布局 也会对信号完整性产生重大影响。 如果您无法共享布局文件、我的理解、但请查看该应用手册、确保您不会违反任何关键布局指南: 用于降低 LVDS 串行器/解串器设计 EMI 的高速布局指南

    为了确保 IC 本身不是问题、您能否用全新器件更换 DS90LV011A/12A、看看问题是否仍然存在?  

    此外、示波器捕获上的波形标签对我来说不清楚。 您能否 显示以下引脚的电压波形:TTLIN、OUT+、OUT-、OUT+和 OUT-之间的差分电压以及 TTLOUT? 您发送的最新示波器捕获结果似乎包含大部分信息、其中 BUFFER_OUT = TTLOUT、OV428_ACK = TTLIN、CLK2TO1_OUT = OUT+和 OUT-之间的差分电压、但在进行假设之前、我想确认这一点。 另外、请确认是否 使用合适的差分探头来测量 LVDS 总线信号、以及这些 信号在电路板上的探测位置。  

    此致、

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    我们尝试了许多和平的 PCB 并 获得了相同的结果。 这似乎不是 IC 本身的情况。

    并如下所示更新波形。  

    粉色:TTLIN (测量接近 DS90LV011A IC)  

    蓝色:TTLOUT (测量闭合 DS90LV012A IC)  

    黄色:CLK+ (测量闭合 DS90LV012A IC)   

    Green Color:CLK- (测量闭合 DS90LV012A IC)   

    观察到 TTLIN 和 TTLOUT 具有 巨大程度的相位差。




    谢谢~

    此致、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    如果将  DS90LV011A/12A 输出替换为新器件无法解决您的问题、那么您的问题在于如何连接/布局电路板。 很遗憾、如果您无法共享原理图/布局文件、我无法再为您提供帮助、因为我们已经确认问题不出在我们的器件上。  

    在结束之前、我会说这很可能是由于 LVDS 总线阻抗未 正确匹配。 例如、在您共享的原始原理图图像中、您有一条通过 R1119 的迹线、将 OUT+连接到 TTLIN。 虽然未组装 R1119、但此布线仍会 使总线的阻抗失真。 我建议再次浏览原理图/布局、并尝试消除所有不必要的寄生电容/电阻形式。

    请告知我们、如果我们有任何其他帮助信息、请告知我们。  

    此致、

    马特