This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:12V/200W

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1531303/ucc2897a-12v-200w

器件型号:UCC2897A

工具/软件:

最初、9V 输入只能达到 12V/120W、但现在可达到 12V/170W、目标为 12V/200W。

R21:4.99k→3.3k

R21:120 k→150 k

R22:80.6k→56k

是否还有改进的余地? 变压器可以替换为多少匝数比?

附件包括 Qmain 波形和电流互感器规格

此图显示了 Qmain.Gate 和 Qmain.Drain 波形、9Vin、负载:13A

此图显示了当前使用的变压器规格

 e2e.ti.com/.../8838.12V_5F00_200W_5F00_UCC2897.pdf