This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN284XEVM:微控制器原理图缺失

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, TCAN284XEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1540405/tcan284xevm-microcontroller-schematic-missing

器件型号:TCAN284XEVM
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529、

工具/软件:

大家好、在 TCAN284XEVM 用户指南文档 (slu388.pdf) 中、 第 20 页的原理图中完全省略了板载微控制器 (MSP430F5529、标记为 U2)。 我应该如何对微控制器进行编程? 它使用哪个 SPI 接口/芯片选择? 感觉缺少一些文档...

请向我提供相关信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    MCU 未包含在文档中、因为它用于在电路板发布之前未完全充实的内部功能。  

    MCU 在该电路板上实际上不做任何操作、测试时无需执行任何操作。  

    我添加了它、以防您希望尝试对 MCU 进行编程以写入 SPI 命令 — 但您无法测试完整的 CAN 功能、因为包含的 MCU 未集成 CAN 控制器。  

    e2e.ti.com/.../INT168E3_2800_005_29005F00_Sch.pdf

    此致、

    Parker Dodson