This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:对于 100BASE-FX、与 LVPECL 连接

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1539435/dp83822i-connection-with-lvpecl-for-100base-fx

器件型号:DP83822I

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户希望将 DP83822IRHBR 用于 100BASE-FX。
连接到 PHY 的光学模块的 I/O 为 LVPECL。

1) DP83822IRHBR 能否与 LVPECL I/O 模块通信?
2) 请告诉我 TD_M/TD_P 的 VOH / VOL
3) 请告诉我 VIH/VIL、RD_M/RD_P 的 VCM

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahashi-San、  

    DP83822 是一款电流模式驱动器、因此它利用 CML。DP83822 的 VCM 取决于 DP83822 的 AVD。  
    通过放置一个去耦电容器和上拉电阻器连接到 LVPECL 的 VCM、客户可以连接到 LVPECL。  

    目前我们没有 VIH/VIL 和 VOH VOL 信息。  
    但是、我们要求输入信号具有 0.22 至 1.8Vpk-pk、我们传输 1Vpp。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J-San、

    感谢您的答复。

    例如、如果客户使用的是 AVD = 3.3V(或 1.8V)的 DP83822、这是否意味着我可以通过去耦电容器将 TD_M/TD_P 和 RD_M/RD_P 上拉至 3.3V(或 1.8V)来将其连接到 OPT 模块的 LVPECL?

    在这种情况下、是否存在与 LVPECL 的使用条件相关的任何限制?

    我不熟悉这种接口规范、因此如果这个问题不好、我深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahashi-San、  

    您的理解是正确的。  
    在 LVPECL 侧、必须设置正确的端接和正确的摆幅。  
    这同样适用于 DP83822。 客户可以参考数据表来了解有关接收器输入摆幅和 TX 摆幅的信息。  
    如需更多信息、请参阅本文档: https://www.ti.com/lit/an/scaa056/scaa056.pdf?ts = 1752596177144&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    以下是 DP83822 和 LVPECL 模块之间连接的一般理念:


    此致、
    j