This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:级联 TMUXHS4412 的 FPD-Link IV 信号锁定和视频显示问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1536265/tmuxhs4412-fpd-link-iv-signal-lock-and-video-display-issues-with-cascaded-tmuxhs4412

器件型号:TMUXHS4412

工具/软件:

您好、Texas Instruments、

我再次写信给你关于使用两个 TMUXHS4412 多路复用器配置为级联 FPD-Link IV 基础知识。

之前、您已确认此配置的可行性。 不过、我在 PCB 实施方面遇到操作问题。 具体来说、当 FPD-Link IV 信号通过我的电路板从 TX 器件传输、并由 RX 器件(还配备了 FPD-Link IV 解串器)接收、后者无法实现 稳定锁定信号 因此,有 无视频显示

我也尝试了 FPD-Link III 标准、但我仍然没有看到任何内容、也没有视频信号的稳定锁定。 请务必注意、使用千兆位以太网时、多路复用器正常工作。

务必强调、a 偏置三通 计划用于偏置电压电源。

我已尝试通过删除全部来解决问题 EMI 滤波器 存在信号路径的输入和输出端、没有成功。

在这方面、我想问你一些具体问题:

  1. 是否多路复用器尽管是双向的、但可能无法处理 正向通道 反向通道 与 FPD-Link IV 信号同时传输?

  2. 我们是否确定此设备 ( TMUXHS4412 ) 可用于 FPD-Link IV 标准?

下面附上了多路复用器和偏置 TEE 电气原理图的图像。

如果您能为诊断此故障提供支持、我将不胜感激。

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samuele、

    今天是 TI 的美国假期。
    请预计下周会有回复。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samuele、

    对稍后的回复深表歉意。

    您能否提供指向您提及的主题的链接?

    “你说什么? 稳定锁定信号“  FPD-Link 信号是否没有通过多路复用器传递? 您能否探测多路复用器的输入和输出?
    我觉得奇怪的是、它适用于一个协议、但不适用于另一个协议。 TMUXHS4412 是一款高速无源多路复用器、因此、只要不超过其限值、它就不关心通过它的内容。   

    您提到“  说明多路复用器正常工作“、  这究竟是什么意思? 信号通过它、然后您可以在输出上看到它、而不会出现太大失真?  

    1. TMUX4412 是双向的、如果正向和反向信号在多路复用器的精子通道上传递、则不应该有任何问题。

    2.只要你通过多路复用器的信号在其规格范围内,它就应该是好的。 换句话说、只要您尝试传递的 FPD-Link IV 信号不超过多路复用器的带宽和电压电平、就不会出现问题。

    请注意、级联这些多路复用器会降低其带宽。 如需更多信息、请参阅 应用手册。   

    谢谢、

    NIR