工具/软件:
您好、Texas Instruments、
我再次写信给你关于使用两个 TMUXHS4412 多路复用器配置为级联 FPD-Link IV 基础知识。
之前、您已确认此配置的可行性。 不过、我在 PCB 实施方面遇到操作问题。 具体来说、当 FPD-Link IV 信号通过我的电路板从 TX 器件传输、并由 RX 器件(还配备了 FPD-Link IV 解串器)接收、后者无法实现 稳定锁定信号 因此,有 无视频显示 。
我也尝试了 FPD-Link III 标准、但我仍然没有看到任何内容、也没有视频信号的稳定锁定。 请务必注意、使用千兆位以太网时、多路复用器正常工作。
务必强调、a 偏置三通 计划用于偏置电压电源。
我已尝试通过删除全部来解决问题 EMI 滤波器 存在信号路径的输入和输出端、没有成功。
在这方面、我想问你一些具体问题:
-
是否多路复用器尽管是双向的、但可能无法处理 正向通道 和 反向通道 与 FPD-Link IV 信号同时传输?
-
我们是否确定此设备 ( TMUXHS4412 ) 可用于 FPD-Link IV 标准?
下面附上了多路复用器和偏置 TEE 电气原理图的图像。
如果您能为诊断此故障提供支持、我将不胜感激。
提前感谢您的帮助。