This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:如何在 PHY 中配置寄存器

Guru**** 2929420 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, DP83867IR, USB-2-MDIO, DP83TC812EVM-MC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1513471/dp83867ir-how-to-configure-the-register-in-phy

器件型号:DP83867IR
Thread 中讨论的其他器件:MSP430F5529USB-2-MDIODP83TC812EVM-MC

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:


     我计划使用通过 GMII 接口连接到 SoC 中 GMAC 模块的 DP83867IRPAP 以太网 PHY 来执行 1000BASE-T 合规性测试。 在此设置中、我需要在 PHY 中配置特定寄存器、以启用合规性测试模式和其他相关功能。

您能否给出配置这些寄存器的建议方法? 此外、是否有任何软件工具可用于连接 PHY 并执行寄存器级配置(例如通过 MDIO)?

此致、

Saran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saran、

    有关如何配置的信息、请参阅 SNLA239。 我们确实提供 USB2MDIO 、以便使用 MSP430F5529 Launchpad 对寄存器进行编程(如果您有该可用)。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome Cacho:

       感谢您提供之前 shared.it 帮助阐明 PHY 寄存器配置过程的信息。 我还有几个‑问题:

    在我看来、以下各项对于配置 DP83867IR 而言至关重要:
        - MSP‑EXP430F5529LP
        - MSP430 USB 驱动程序
        - USB‑2‑MDIO 软件工具
    1) 您能否确认这些是 PHY 寄存器访问所需的唯一元件? 或者是否需要其他物品?


    2) 您能否提供将 MSP430F5529 用作 USB‑转‑MDIO 桥接器时所需的确切跳线位置以及 MSP430F5529 LaunchPad 的详细用户指南。

    此致、

    Saran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gerome Cache

      对于以太网合规性测试、我遵循以下设置:GMAC 引脚→DP83867IR(PHY 芯片)→RJ45 连接器。 如前所述、MSP430F5529 LaunchPad 用于通过 MDC 和 MDIO 配置 PHY 寄存器。 USB-2-MDIO 工具可用于寄存器配置。 在此设置中、MSP430F5529 的引脚 P4.2 连接到 PHY 的 MDC 引脚、P4.1 连接到 MDIO 引脚。 我有疑问 — MSP430F5529 的 P4.2 是否向 PHY 的 MDC 引脚提供了 25MHz 时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果使用 LaunchPad、请确保使用 USB2MDIO 特定的固件刷写 MSP。 此外、MDC 实际上为 P4.1、而 MDIO 为 P4.2。 MSP 将根据需要提供 MDC、不能自由运行。

    我附上了一个.ppt 和 fw 文件以防万一。

    e2e.ti.com/.../How-to-flash-MSP430-Launchpad-for-USB2MDIO-compatibility.pptxe2e.ti.com/.../8053.msp430_2D00_usb_2D00_to_2D00_mdio_2D00_universal_2D00_v3.04.txt

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome Cache

    感谢您的澄清。 根据 SNLU197 文档的第 5 页指出、P4.1 作为 MDIO 引脚、P4.2 作为 MDC 引脚。 您能否确认并澄清这一任务?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是一个拼写错误。 请继续执行每.ppt 的说明。

    此致、
    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome Cache、

    我们正在选择一个具有集成磁性元件的兼容 RJ45 连接器来进行 1000BASE-T 合规性测试。

    尽管查看了多种选项、但我们尚未找到完全符合 DP83867IRPAP 数据表中概述的规格的连接器。 您能否请推荐具有集成磁性元件的合适 RJ45 连接器、该连接器经验证或已知可与此 PHY 可靠配合使用。

    这将帮助我们确保实现可靠的合规性测试和 PHY 正确集成。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请查看我们的 DP83TC812EVM-MC 和 DP83TC720EVM-MC、获取集成 Magjack 的示例。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome Cache

        感谢您先前分享的宝贵信息。 请提供有关上所需输入数据或模式的更多见解 TXD 引脚 期间从 GMAC 发送到 PHY 测试模式 1、2、3 和 4 如 1000BASE-T 合规性测试中所述。

    此致、

    Saran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saran、  

    测试模式信号由 PHY 通过 USB2MDIO 配置寄存器、根据在后文中较早链接的 SNLA239 (Gerome) 来生成。 MAC 侧不需要输入数据或模式。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    /resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/138/3782.TEST_5F00_SETUP.PNG

    我们的要求是对具有 GMII 接口的 GMAC 执行合规性验证。 为此、我们从外部将 PHY 器件连接到 GMAC(请参阅随附的链接)。 根据您之前的输入、PHY 能够独立生成 1000BASE-T 合规性测试所需的图形/数据、且无需 GMAC 直接参与。 在这种情况下、我想知道、 我们的 SoC 具有哪些作用 (其中包括 GMAC 块)在合规性测试阶段实际发挥的作用?

    此致、

    Saran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saran、

    1000BASE-T 合规性测试 不需要在 SoC 端进行任何配置  https://www.ti.com/lit/pdf/snla239。

    此致、

    j