This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:TUSB8042A

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1540086/tusb8042a-tusb8042a

器件型号:TUSB8042A

工具/软件:

您好、

USB 集线器如何确定 I2C 总线速度?

将 3.3VDC 电源与 24LC02BT-I/OT EEPROM (400kHz) 结合使用。

谢谢!

7.4.2 I 2C EEPROM 操作

当启用 I2C 接口模式时、TUSB8042A 支持将单控制器、标准模式 (100KHz) 或快速模式 (400kHz) 连接到专用 I2C EEPROM。 在 I2C 模式下、TUSB8042A 使用从地址 0 开始的 7 位寻址、在总线地址 1010000b 处读取 EEPROM 的内容。 TUSB8042A 使用单个突发读取事务读取整个 EEPROM 内容。 当地址达到 FFh 时,突发读取事务结束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc:

      它取决于 EEPROM I2C 总线速度、TUSB8042A 可以支持 100kHz 和 400kHz。

      由于   24LC02BT-I/OT 可以支持 400kHz 的频率、集线器将首先以 400kHz 的频率启动。

    好极了

    Brian