This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:tlk10232 PMA 链路断开

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1539484/tlk10232-tlk10232-pma-link-down

部件号:TLK10232

工具/软件:

您好、

我们正在继续验证。

>正在使用两个 TLK10232s — 您是否使用环回模块自行测试两个 TLK10232s 的活动、如果这种方法在物理上是可行的? 问题仅发生在带有两个 TLK10232s 的硬件布置中?

使用环回模块时不会出现问题。

>您报告的三个错误标志与链路断开事件、RX 路径上的故障情况和高 BER 条件有关

>在您的图表中、右侧的 TLK10232 似乎是正在检查错误的 TLK10232。

>我们知道左侧的 TLK10232 是否有相同或不同的错误?

有时会出现相同的错误。

右侧:  pma_link_down PCS_RX_FAULT PCS_HI_BER

左侧  :  pma_link_down PCS_RX_FAULT PCS_HI_BER

有时会出现不同的错误。

右侧:  pma_link_down PCS_RX_FAULT PCS_HI_BER

左侧  : HS_CHAN_NOSYNC PMA_LINK_DOWN PCS_RX_LINK_DOWN PCS_RX_FAULT PCS_NOT_LOCK PCS_HI_BER

有时、一侧不会出错。

右侧:  pma_link_down PCS_RX_FAULT PCS_HI_BER

左侧  :  无错误

>您是否注意到系统运行时或仅在检查标志时出现链路断开和错误的其他症状?

我们只检查标志。

我们正在使用此配置执行 PTP 通信。

即使发生链路错误、也不会影响 PTP。

>如果 PMA 误差确实是一个随机事件(在外部干扰方面没有显著的发生),那么一种可能是两个 TLK10232s 之间的信号质量是微不足道的,随机噪声有时可能足以导致信号错误或链路中断。 如果您有调整 PMA 链路的信号完整性设置的方法、这可能是一个 很有用的实验方法。

请告诉我可以设置 TLK10232 中的哪些寄存器来调整 PMA 链路的信号质量设置。

谢谢、

Toshio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Toshio-San,

    我会尽快回顾并回复您。

    谢谢、

    Drew