This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:如何在 DP83869 桥接模式下连接 SMI。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1539954/dp83869hm-how-to-connect-smi-at-dp83869-bridge-mode

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

工具/软件:

尊敬的团队:

请告诉我在 DP83869 用作桥接模式时如何连接 SMI。
客户使用以下连接。
以太网交换机 Left right arrow DP83869(SGMII 至 RGMII 桥接模式) Left right arrow PHY

1) RGMII 转 SGMII 模式
数据表的第 7.4.6.1 节规定:
“在桥接模式下、DP83869HM SMI 充当 MAC 的跟随器模式。“
我认为可以通过 SMI 公共总线将 DP83869 和 PHY 连接到交换机(开关为主,DP83869 和 PHY 跟随者)。
我的理解是否正确?

2) SGMII 转 RGMII 模式
数据表的第 7.4.6.2 部分指出:
“在 SGMII 转 RGMII 桥接模式下、DP83869 用作以太网 PHY 的 RGMII MAC。“
这是否意味着仅在开关和 DP83869 之间需要 SMI 连接、而 DP83869 和 RGMII 之间不需要 SMI 连接?

请告诉我在每种桥接模式下连接 SMI 的正确方法。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahashi-San、

    在这两种情况下、如果您想了解以太网 PHY 的状态或更改配置、建议作为跟随器连接到 SMI。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J-San、

    感谢您的答复。

    在这两种情况下、您是否意味着 DP83869 和以太网 PHY 可以作为跟随器连接到 MAC(本例中为以太网交换机)作为公共总线?

    我的图像如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您回答正确。 此外、您的第二个问题中突出显示的语句不是针对 SMI、而是针对 MAC 到 PHY 接口。

    此致、

    j