This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1:适用于具有 subLVDS 接口的图像传感器的串行器/解串器

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1539488/ds90ub949-q1-serdes-for-image-sensor-with-sublvds-interface

器件型号:DS90UB949-Q1

工具/软件:

我正在使用 Sony‘s CMOS 图像传感器、我想选择一个串行器/解串器来匹配它。  

具有 subLVDS 接口和 I2C 总线的图像传感器 IMX265LLR-C、用于对其进行配置。

请帮助我选择 SerDes、

感谢您,期待您的回复、Best Regard.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:  

    很高兴在这方面提供支持。 您能否进一步详细说明此用例、以便我能够提供最合适的建议?

    视频计时是什么? 串行器/解串器的输出需要什么数据类型? 您有系统方框图吗?

    此致、

    尼古拉