This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:原理图审阅

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1539511/max3232-schematics-review

部件号:MAX3232

工具/软件:

您好的团队、  

我们使用 MAX32322CPWR 进行 RS232 转换。 请查看原理图

.e2e.ti.com/.../5722.design1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayana:

    我看不到任何重大问题。 整体看起来不错。  

    如果您希望您共享 ESD 器件的数据表或器件型号、以便我们验证它们是否能够保护我们的器件免受损坏。 否则我会说你很高兴去。

    - Bobby